This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:SA555 计时器的放电灌电流规格

Guru**** 3006730 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1638106/sa555-discharge-sink-current-specification-for-sa555-timer

部件号: SA555

您好:

允许的最大值是多少 放电灌电流 我想知道我们是否需要在电容器放电路径中添加任何限流电阻器?

提前感谢您。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    不需要电阻器。 可以添加一个电阻器、以将峰值电流限制为所需的值。 该电阻器是可选的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    感谢您的答复。 这是否意味着 SA555 计时器 IC 放电引脚可以灌入任何峰值电流而不产生任何不利影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh

    存储在电容器中的电荷不太可能损坏内部放电晶体管。 能量较低。 即使峰值电流导致次级击穿、它也不会持续很长时间。

    放电晶体管只能灌入有限的电流。 晶体管将设置未指定的电流限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!