This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:输出时钟映射到具有不同逻辑电平的器件的影响

Guru**** 3009050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636351/lmk00334-impact-of-output-clock-mapping-to-devices-with-different-logic-levels

器件型号: LMK00334
主题: AM6442 中讨论的其他器件

您好团队:

您能帮助我们快速查询下面的内容吗?

在其中一个设计中、我使用 LMK00334 时钟缓冲器来配置 3 个 HCSL 输出。
输入 CLK 为 HCSL、HCSL 中也需要 3 个输出  
我将 VCCOA、VCCOB 引脚连接到 3.3V。
我的设计要求如下。
1) CLKoutA0 和 CLKoutA0*将映射到 REF_CLK 输入与 0V 至 2.7V 兼容的器件。
2) CLKoutB0 和 CLKoutB0*将映射到 REF_CLK 输入与 1.8V 兼容的器件。
3) CLKoutB1 和 CLKoutB1*将映射到 REF_CLK 输入与 1.8V 兼容的另一个器件。

将 LMK00334 的 3.3V 兼容输出时钟映射到与 2.7V 或 1.8V 电压兼容的器件时、是否会出现任何问题?

注意: — 如果有任何问题,请建议一些建议,以在相同的配置需求下解决此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    输出电源 (VCCOA/B) 可能需要 2.5V 电压来适应 2.5V 输出。 对于 1.8V 输出、要确保信号路径的各个级兼容、最好是使用分压器或减少输出端接。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速反馈。

    请帮助说明以下内容以重新确认。

    LMK00334 HCSL 差分输出的输出特性在数据表的第 7 页上、该页提到电压摆幅为 520mV (min) 至 920mV (Max)。

    在这种情况下、如果我们将输出时钟直接连接到 3 个器件(器件是 2 个 AM6442 和 1 个 PCI12000)、而不使用任何分压器或任何分立式输出终端、是否存在任何兼容性问题?

    简单来说、由于  LMK00334 专门用于 PCIe 第 1 代到第 7 代应用、并且 AM6442 和 PCI12000 也符合 PCIe 标准、因此 LMK00334 是否可用于我们的 AM6442 和 PCI12000 器件 、而无需任何分压器或任何分立式输出终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    器件的输出端需要 50 Ω 分流端接至 GND、以实现摆幅(HCSL 是基于电流的驱动标准)。 除此之外、只要输出摆幅范围满足其他器件的 VIH 和 VIL 要求、就不应出现将输出直接路由到器件的问题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否根据我们之前的讨论帮助确认以下实施情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    是的、这看起来很好。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。