This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:返回请求 — USB2ANY:无法升级固件 (SO 523592)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, BQ25180, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1638515/lmx2694epevm-return-request---usb2any-unable-to-upgrade-firmware-so-523592

器件型号: LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: BQ25180、 USB2ANY

您好 TI 支持团队:

客户已联系 TI、并收到将 EVM 退回 TI 的申请。 请在下面找到有关此案例的 TI 2E2 论坛的链接、并提供 RMA 和故障分析说明方面的建议。 谢谢你。

TI 器件#LMX2694EPEVM

Mouser PO:029-FN679

数量:1 件

批次代码:5021558KRY  

TI E2E 论坛: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103792/usb2any-unable-to-upgrade-firmware

此致、

Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    您提供的链接适用于 BQ25180 器件、而不是 LMX2694。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    抱歉、该问题与器件#LMX2694EPEVM 相关。 我提供的主题是由客户发布的、我不知道为什么它在 BQ25180 器件下。 客户发现 USB2ANY 存在问题、这是  LMX2694EPEVM 的一个难题。  我已经与客户进行了检查、即使客户尝试验证其余组件、也只能通过 USB2ANY 模块和固件之间的兼容性测试来确认运行状态。 但是、初始尝试中发生了错误、他们无法继续对整个器件#LMX2694EPEVM 进行验证。

    因此、我想 根据 TI 专家 (Areris Guerrero) 的建议、向 TI 提交器件#LMX2694EPEVM 的故障分析申请。 请提供建议。 谢谢你。

    最好的管理

    Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我同意退货、请联系我们的 RMA 客户支持。