This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208EVM:输出摆幅

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208P, LMK1D1208, LMK1D1208EVM, LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1638291/lmk1d1208evm-output-swing

器件型号: LMK1D1208EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMK1D1208LMKDB1108、LMK1D1208P

尊敬的先生或女士:

在 LMK1D1208 的数据表中、我看到以下条目:

image.png

如何通过采用 1Vpp 差分的 LMK1D1208 500mV 输出摆幅实现?  

这甚至可以在 LMK1D1208 评估板上实现吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这远远超出了规定的 LVDS 标准输出摆幅 — 在 LMK1D1208EVM 上无法实现此差分摆幅。 大约可以使用 LMKDB1108 实现这一目标。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么 LMK1D1208 数据表中给出了该数字

    400mV 500mV 650mV  

    此致、

    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些是差分输出摆幅、这意味着每个单独的输出都将具有 200mV 至 325mV 之间的摆幅、而差分摆幅仅为一个输出摆幅的 2 倍。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    AMP_SEL = 0 或 1 意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMKDB1108 也只能执行 800mVpp 差分、或者我是否错过了数据表中的某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LMK1D1208 不具有 AMP_SEL 引脚。 这只是 LMK1D1208P 中的一项功能 — 该功能允许您选择 350mV 或 500mV 的差分输出摆幅。

    LMKDB 可以一直高达 975mV。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉谈这个问题、但我必须澄清这一点。

    我正在使用有源经校准的差分通道测量 LMK1D1208。 可以测量 700mVpp 差分。 (消除了过冲)。 根据您上面的响应、它只能执行 350mV。 现在、这个 350mV 可以进行一些解释、因为我认为要将其与测量值进行比较、我必须将其乘以 2。 LVDS 在 P 和 N 上的振幅为+–175mV。P 和 N 上的振幅为 350mVpp。差分为 700mVpp。 因此、从 I 代表的位置、测量值与计算值相吻合。  

    如果是上述情况、并且我在流程中没有犯任何错误、则数据表中的 500mV 实际上意味着测得的值为 1Vpp。  

    在这些行之后、975mV 意味着测得的值为 1950mVpp。  

    或者?

     好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有点困惑、上面数据表中的 LVDS 摆幅规格是幅度、这意味着差分 P2P 电压可高达 900mV。 您是正确的、500mV 的幅度对应于 1V 的差分 P2P 电压。 我为这种混乱而道歉。

    谢谢、

    Michael