This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:用于自由运行 LMK05318B 的 TICS Pro 设置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640338/lmk05318b-tics-pro-setup-for-free-running-lmk05318b

器件型号: LMK05318B

你好--

我想使用连接到 XO 输入并禁用 PRIREF 和 SECREF 的 TCXO 通过自由运行方式测试系统的性能。  如何在 TICS Pro 中逐步执行向导以创建执行此操作的 TCS 文件?  这是否只是禁用 PRIREF 和 SECREF 并忽略 DPLL 设置页面的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    正确;如果要测试输出时钟的自由运行性能(仅 APLL 模式)、禁用 PRIREF 和 SECREF 应禁用 DPLL、并且可以跳过 DPLL 设置页面。  

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复!