This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在完全辅助模式下、当 CE 升高至高电平时、VTUNE 会崩溃至 67°C

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640258/lmx2572-vtune-collapse-at-67c-when-raising-ce-high-with-full-assist-mode

器件型号: LMX2572

在快速跳频应用中、我们将使用 LMX2572、使用完全辅助模式逐步降低频率。 我们对芯片的 CE 引脚使用占空比来节省连续扫描之间的功耗。 我们注意到、对于我们的多个电路板(但不是所有电路板)、电路板停止能够锁定频率并在大约 67°C 的电路板温度下传输信号。 这是我们可以使用温度室产生的可重复误差、有趣的是、一旦电路板温度低于 67C、芯片就可以恢复正常的扫描功能。

在我们的调试中、我们注意到只有在 CE 引脚被拉至低电平后才会发生此故障。 如果 CE 引脚被拉至低电平然后被拉至高电平、则 VTUNE 将崩溃至~0V。 但是、如果 CE 引脚保持高电平、扫描仍能正常工作。

我们还注意到、如果我们使用芯片的自动每点 VCO 校准、而在 67°C 时、Vtune 确实会初始崩溃至~0V、但会有一些延迟恢复。 它暗示了芯片状态机中的一些功能使其能够恢复。

我们还能够在 LDO_DLY 位设置为 0 时实现完全辅助模式、但这是数据表中未提到的设置。

对于解决问题的一种正确方法、我们希望提供一些建议、因为芯片占空比的能力对于我们的应用非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FCAL_EN 位和寄存器 R52[0]的设置是什么?

    是否对每个 LMX2572 器件使用相同的 VCO 参数(VCO_CAPCTRL 等)?