This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:与 E2E1542067、E2E1542695、E2E1539460 相关的问题【已解决】

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1639460/cdce913-resolved-issue-related-to-e2e1542067-e2e1542695-e2e1539460

部件号: CDCE913

虽然已经过了一段时间、但我要报告、下面这一主题中讨论的问题已经得到解决。
根本原因出在主 MCU 方面。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

通过根据主 MCU 的 I2C 规范调整电路中的上拉电阻值、通信现在可以正常工作。
感谢您的支持、我们对您的困惑深表歉意。

E2E1542067
CDCE913:CDCE913 I2C 引脚的输入电压
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542067/cdce913-input-voltage-for-cdce913-i2c-pins

E2E1542695
CDCE913:CDCE913 的 I2C 引脚上有 ESD 保护钳位二极管?
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542067/cdce913-input-voltage-for-cdce913-i2c-pins

E2E1539460
CDCE913:CDCE 器件通过 I2C 无确认响应
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1539460/cdce913-no-acknowledgment-response-from-cdce-device-over-i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在下周结束时回复您。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您更新我们的状态、很高兴听到问题得到解决。 我将继续结束 这一主题

    此致、

    Sandra