This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:有关从 3.3V 到 1.8V 的下行转换的信息

Guru**** 2973120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642146/lmk1c1104-information-on-down-translation-from-3-3v-to-1-8v

器件型号: LMK1C1104

我正在考虑使用 1.8V 供电的 LMK1C1104 接受 3.3V LVCMOS 输入时钟并产生 1.8V LVCMOS 输出。

从数据表中可以看出、输入在所有电源电压下均可耐受 3.3V 电压。 基于此、在此配置中 LMK1C1104 是否可用作从 3.3V LVCMOS 到 1.8V LVCMOS 的降压转换缓冲器?

以这种方式使用该器件时、是否存在与输入阈值、占空比失真或输出信号完整性有关的任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    是的、这没关系。

    谢谢、

    Michael