This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205_CASCADED_REF_Board:评估设置以及通过 USB2ANY 为 EVM 供电

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1638711/lmx1205_cascaded_ref_board-evaluation-setup-and-power-supply-to-evm-through-usb2any

器件型号: LMX1205
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

团队、

我的客户想要评估 LMX1205MSEVM。 他们随附 EVM 和 USB2ANY。 盒内没有电源线、因此目前电源设置不清楚。

据我所知、他们可以使用内部 LDO 或者直接从外部提供较低的电压。 在任何情况下、他们都需要一根电源线来实现这一点、对吧? 或者、5V USB 电压是通过 USB2ANY 传递到电路板的?

此致