This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 电流消耗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641209/lmx2594-lmx2594-current-draw

部件号: LMX2594

射频输出引脚 22 和 23 中会汲取多少直流电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有 LMX2594 的即时数据。

    借助 LMX2615、LMX2594 的航天型号:

    给定 2.5GHz 输出、功率设置= 63:

    两个上拉电阻器的总电流为:

    3.3V 时、54.57966mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    54.6mA 是否已将总电流流入引脚 22 和 23?  因此、通过每个电阻器并流入每个输出引脚的电流是否为 54.6/2 = 27.3mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。