This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1104:交流耦合和端接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640321/lmkdb1104-ac-coupling-and-termination

器件型号: LMKDB1104

您好:

在我们的设计中、我们使用了 LMKDB1104。

我们使用 LVDS 时钟、使用 10nF 的交流耦合并使用 100 Ω 端接 P 至 N

我们不更改 RX_EN_AC_INPUT 寄存器值。 默认值为“0",“,表示、表示直流耦合。

此设计是否不符合规格、可能会导致问题? 如果是、会出现什么问题?

从原理图中添加了相关部分 LMKDB1104.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意、我上传了上一个修订版、只有更新 R2615 为 NA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    很抱歉耽误你的时间。 该设置不在该器件的规格范围内、因为它会超出 CLKIN 引脚上的最小输入电压。 这样做可能会导致输入端的长期下降和损坏。 如果可能、请将 RX_AC_EN_INPUT 设置为 1。

    谢谢、

    Michael