This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYNC 功能

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642346/lmx2594-sync-function

部件号: LMX2594

您好:

我使用同步脉冲来同步两个 PLL、但相位有时为 0 度、有时超过 180 度。

输出频率为 50m、分频器=192、MASH 阶次=3。 如何获得始终为 0 度?  

 

此致、

Yaacov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 fOSC = 100MHz、Fpd = 50MHz、那么这是 Cat。 2 同步配置。

    需要 SYNC 模式、因此 VCO_PHASE_SYNC 必须为 1。  

    对于 Cat.2 同步、需要一个非时序关键型 SYNC 脉冲来触发同步。

    首先、设置 INPIN_IGNORE = 0、以使 SYNC 引脚接受信号。

    将 SYNC 引脚拉至高电平可触发同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已经 执行了 您提到的所有  操作(VCO_PHASE_SYNC =1、INPIN_IGNORE = 0,脉冲变为高电平)、但当我重新发送寄存器以再次锁定相同的频率时、有时输出同相、有时彼此之间以 180 度。 为什么它不是确定性的?  

    顺便说一下、脉冲宽度约为 50ns 、还会通过带有时钟振荡器输入的与非门、因此我可得到 5 个脉冲、建立时间为 2.6ns、保持时间为 2.4ns。 好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要同步、器件只需一个 SYNC 脉冲。 由于在 Cat.2 同步中、SYNC 脉冲的时序并不重要、因此您可以使用 GPIO 来切换 SYNC 引脚的状态。

    同步后、如果您对器件重新编程或执行 VCO 校准、则相位仍然是不确定的、需要进行另一次相位同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    我做时间的原因是因为我还需要 cat.3 案例。

    我的问题是:如果在 10ns(时钟周期)空间内有多个脉冲(比如 5 个脉冲)会损坏同步过程吗?

    还有一个问题:有时 0 度,有时 180 度的模糊性是预期结果还是同步函数 应该总是 0 度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相位同步需要 µs μ s 的时间才能完成。 如果我们以 ns 为单位发送多个同步脉冲、我认为只有第一个脉冲会触发相位同步、其他脉冲将被忽略。 但是、我不建议发送多个 SYNC 脉冲。

    我在电路板上看不到相位切换、无论切换 SYNC 引脚多少次、相位都没有变化、两个器件输出都同相。

    我的配置文件:

    e2e.ti.com/.../2594-phase-sync.txt

    TICS Pro 配置:

    e2e.ti.com/.../2594-phase-sync.tcs