This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:用于配置 LMK 的软件

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642883/lmk04616-software-to-configure-lmk

器件型号: LMK04616

您好、  

我想使用 GUI 接口通过 SPI 接口配置自制电路板上的 LMK04616ZCR。 我只是请求一个可用于正确下载 TICSPRO 软件的可用链接、因为网站上的链接会导致错误的请求页面。  

 

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接是否将您转至下面的网页?

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的答复,我不得不从另一个浏览器和另一个网络下载它...我本可以被我们的防火墙阻止。  

    对不起浪费时间……