This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:申请 LMK61E07-Siat 的 IBIS 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1643052/lmk61e07-request-for-ibis-model-for-lmk61e07-siat

器件型号: LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK61E2、

尊敬的 TI:

我需要适用于 LMK61E07-Siat 的 IBIS 模型来为定制电路板应用进行 SI 分析。

请您提供同样的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以 使用 LMK61E2 IBIS 模型、可在产品页面(此处为 www.ti.com/.../LMK61E2   

    LMK61E2 和 LMK62E07 具有相同的输出驱动器、因此应适合使用 LMK61E2 模型进行 SI 分析。 这些器件之间的主要区别在于 LMK61E07 使用频率稳定性更高的晶体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lewis 的信息和 Sol、

    我明白了你的观点。