Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335-Q1
器件型号: TMS320F28335-Q1
尊敬的先生:
我使用 TMS320F28335-Q1 IC 并在控制器的 X1 和 X2 引脚上连接到外部晶体 22.1184MHz (CL=12pF、ESR=50 Ω、最大驱动电平 100uW)。 在 X1 引脚和晶体之间串联放置一个 1k Ω 串联电阻、以降低晶体功耗。 微控制器内核电压为 1.8V。 晶体制造商: Abracon. 其陶瓷基础 SMD 晶体、符合 AEC-Q200 标准。
我的 5 个查询:
1) 对于此 TI 微控制器、是否必须在“X1 引脚和晶振“或“X2 引脚和晶振“之间放置 1k Ω 的串联阻尼电阻? 我开始知道它必须放置在 X2 线路上。
2) 如果它必须放在 X2 引脚侧,那么它如何工作,因为我放置在 X1 引脚侧?
3) 内部的 TI 微控制器是否已经有串联阻尼电阻?
4) TI 微控制器侧的最大驱动电流是多少。 它将在 X1 和 X2 线路上通过多少电流?
5) 多少串联阻尼电阻可以将晶体功耗限制为最大 25uW? (22 欧姆至 1000 欧姆 — 考虑到我的设备工作温度–40 至 71°C,哪一个是最佳值)?