Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK3H0102
高支持
关于 LMK3H0102 的“LP-HCSL 时钟输出特性“表。 您能告诉我 VOH 的定义, 2.5/3.3 (Otuput high voltage . VDD = 2.5V 或 3.3V)? 它是由单端输出相对于 Gound 定义的吗? 还是根据差分信号来定义?