This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:设计审查

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641735/lmk04828-design-review

器件型号: LMK04828
主题中讨论 的其他器件:LMK04816

您好:

我的客户正在使用 TI LMK04828 和 LMK04816 设计电路板。

请检查下面的电路以确保没有问题。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您能否分享客户将要使用的软件配置? 特别是对于 LMK04828。

    LMK04816 部分看起来与预期完全相同、但我有点不清楚预期的用例是 输出环回到 OSCin。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    以下是客户的回应。

    该设计将 LMK04816 的输出时钟输入为 LMK04828 的 OSCin 参考时钟、确保 LMK04828 的 PLL2/VCO 和输出依赖于与 LMK04816 相同的参考频率。

    请查看下面的 TICS Pro 配置文件。

    e2e.ti.com/.../TICS-Pro-setting-files.zip

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    配置看起来不错! 只需确保 CLKin1 配置为将输入发送到 FB 多路复用器。

    谢谢、

    Michael