This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C23208A:ROM TCS 文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK5C23208A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642465/lmk5c23208a-rom-tcs-files

器件型号: LMK5C23208A
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216A、

您好:

我注意到 LMK5C33216A 有一个下载端口、名为 CLOCK-PERFDATA-DESIGN。  它包括 ROM 表的 TCS 文件。  这是一种干净的启动 TICS Pro 的方法、因此我只需在启动时更改最少数量的寄存器。  是否计划将该接口用于 LMK5C23208A?

谢谢您、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    您应该能够将 LMK5C33216A ROM 配置加载到 LMK5C23208A 器件配置文件中、因为这些器件具有相同的基址寄存器映射。 与 DPLL1 和 某些 时钟输出相关的寄存器字段将在导入期间直接跳过、因为 LMK5C23208A 上不存在这些字段。 如果您遇到与此相关的任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Connor