This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-x EP:断电模式

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642626/lmk04828-ep-power-down-mode

器件型号: LMK04828 EP
主题中讨论的其他器件: LMK04828、

LMK04828 数据表说明断电电源电流仅为 1 –3mA。 但对我来说,不清楚如何真正进入此模式 — 至少在 TICS Pro 功耗计算设置“POWERDOWN"标志“标志(在模式控制下)不会对总功耗产生任何差异。
或者这只是 TICS 中的一个错误吗?

  • 为了实现这种仅 1 –3mA 的“断电“电源电流、必须采取什么措施?
  • 只是设置“断电“位(位 0 @ reg.2)是否足够?
  • 或者是否还必须设置不同内部组件(如多路复用器,PLL,分频器等)的额外断电位?
  • 连接到 OSC_IN+/-的外部 TCXO 是否 仍在 LMK 断电模式期间运行、或者是否也应该禁用?
  • 至少在 TICS Pro 中,永远无法实现如此低的功耗 — 即使所有内容都已被禁用或设置为 POWER_DOWN、这是 TICS 错误吗?

感谢您的帮助!
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是第一个询问 TICS Pro 电流计算器和 POWERDOWN 位的人。 实际上、TICS Pro 电流计算器无法准确反映设置 POWERDOWN 位时器件的功耗。 为此、GUI 会努力调光与通过其他寄存器设置关闭的子系统相关的字段、而设置 POWERDOWN 位不会调暗任何内容、尽管原则上应该这样做。 我们可以更好地表示设置 POWERDOWN 位的效果。 我们可以在将来的 TICS Pro 更新中解决这一问题。

    仅设置断电位(寄存器 0x2 值| 0x01)就足以实现 1 –3mA 的断电电源电流。 POWERDOWN 位取代其他子系统的所有其他电源控制位、因此虽然设置这些其他位可能会在清除 POWERDOWN 位后影响功耗、但在设置 POWERDOWN 位时无效。 连接到 CLKinX 或 OSCin 的时钟可以继续运行、并且数字输入(包括 SPI 总线)可以继续正常运行 — POWERDOWN 位将 LMK04828-SPI 配置为模拟输入被偏置但无效的状态、模拟输出为 tri 状态、并且大多数数字输入已通电但处于非活动状态((EP 和某些内部数字功能仍然工作)。 因此、如果将外部 TCXO 连接到 OSCin 并且在设置 POWERDOWN 位时仍在运行、则应该没有问题。