This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:订购 T06345436、不能使用采用 LMK05028EVM 模型的电路板

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1643892/lmk05028evm-order-t06345436-the-board-with-model-lmk05028evm-cannot-be-used

器件型号: LMK05028EVM

订购 T06345436
Code D2415497 型号 LMK05028EVM 、1 件装
客户反馈:电路板无法正常工作。 当使用板载 TCXO 时、连接 JP4(1、2 短接)、JP26 断开、但仍然没有信号输出;JP26 也需要短接。 JP26 是板载 TCXO 的启用/禁用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:  

    您能详细介绍一下这个问题吗? TCXO 原理图如 EVM 用户指南的图 5 所示、文档了 JP4 和 JP26 的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05028EVM_C6899198_.zipe2e.ti.com/.../LMK05028EVM_2D00_TCXO_EE959898_.docx
    您好、关于客户的操作和问题、他们已作为附件上传。 请检查原因以及是否可以进行退货或换货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05028-Issue-desribetion.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:  

    感谢您在此处进行详细说明。 我确认、在 Y2 (7N10070005) 上填充默认 TCXO 的情况下、只要 TCXO VCC 跳线 JP4 选择 LDO3、10MHz 输出就应始终处于活动状态。 对于该 TCXO、JP26 的位置不应产生任何影响、因为输出使能位于引脚 8 上而不是引脚 1 上。  

    除了故障的 TCXO、还有一些我怀疑可能导致问题的因素。 如果 SMA 连接器 J12 由高电压过驱、则 TCXO 输出端的 D11 二极管可能已损坏、并导致某种程度的 VDD 或 GND 短路。 电路板断电后、客户是否可以尝试测量 R81 电阻器和 LDO3 输出/GND 之间的电阻? 如果一切正常运行、这应该是高阻抗(我的 EVM 上约为 1M Ω)。 由于 TCXO PWR LED 在客户电路板上亮起、我假设 TCXO 已获得正确的电源、但我也可以测量它并确保它符合预期的 3.3V。   

    如果 TCXO 出现故障、最简单的解决方案很可能会订购替换板。 您是否已分配 TI 销售代表?  如果是、他们应该能够安排更换主板的装运。