This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:关于 CDCEL913 上 I2C 地址意外变化的问题

Guru**** 2966190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641857/cdcel913-question-about-unexpected-i2c-address-change-on-cdcel913

部件号: CDCEL913

我们收到了客户提出的关于 CDCEL913 的以下问题、希望在澄清可能的原因时寻求 TI 的支持。

发现的问题

  • CDCEL913 的 I2C 地址意外从默认值 0x65 更 改为 0x64。
  • 该地址更改的时序似乎与  使用 DS90UB913A 和 DS90UB914 的 FPD-Link III 连接的链路状态有关、尽管这些电路在物理上是独立的。
  • 观察到的地址取决于是否存在 FPD-Link III 电缆/链路:
    • 随着链路/电缆状况的变化、CDCEL913 地址会相应地发生变化。
    • 建立链路后、地址变为 0x64。
  • 在五个器件中、一旦  链路建立后地址变为 0x64、  即使链路断开后、该器件也会保持 0x64。
  • 在该单元中、地址  仅在下电上电后返回到 0x65。

其他信息

  •  DS90UB913A/DS90UB914 的 I2C 总线 和 CDCEL913 的 I2C 总线 位于单独的独立总线上。
  • 寄存器地址 0x01 位[1:0]保持为“01“、 不会改变。

问题 CDCEL913 内部或非外露的 I/O 焊盘是否可能会受到外部噪声的影响、从而导致意外行为(例如 I2C 地址更改)?

另请参阅随附的方框图以了解系统配置。  

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我 明天会检查并返回给您。  由于这是一个公共论坛、请删除方框图并通过电子邮件发送给我:s-saba@ti.com  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在我们进行电子邮件通信时关闭该主题  

    此致、

    Sandra