This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:电源电压的详细定义

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640980/lmk03001-detailed-definition-of-power-supply-voltage

器件型号: LMK03001

尊敬的专家:

​​“3.2 建议运行条件“表中的电源电压值是否指定了​​也包含动态瞬态响应要求的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:  

    您是指电源的启动行为还是电源中的纹波?

    我们的器件在设计时假设电源电压具有单调性、这意味着电压会持续升高或降低。  

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复!

    我们将电源中的瞬态指的是图中所示的瞬态。
    我们正在考虑 VCC 电压是否需要保持在“3.2 建议运行条件“表中指定的电压范围内、即使电流瞬态增加或下降而导致电压上升或下降也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    感谢您的澄清!  

    如果您在 绝对最大额 定值之外运行、则可能会损坏器件。  建议运行条件 表示器件可正常工作的条件、并且器件不应在超出的条件下运行。

    我们不保证在建议的运行条件之外的任何性能。 如果您在建议运行之外但在绝对最大值范围内使用器件、则器件可能无法完全正常工作、但不会损坏器件。  

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的详细说明!