This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2191:CLK1/CLK2

Guru**** 2965660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644172/lmh2191-clk1-clk2

器件型号: LMH2191

当 VBAT 为 5V 且没有输入信号时、CLK1 和 CLK2 都会发生振荡。

输入信号=开路 或 GND 电平。

有什么解决方案吗?

如果我将电源更改为 3.3V、振荡是否会停止?

LMH2191.pdf