Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK05318B
你好--
我们使用 LMK05318B 作为单端输出的时钟发生器。 理想情况下、我们希望获得 3V3 逻辑电平和相对较低的源阻抗。 我们目前使用 LVDS 输出格式、其输出电路与附件中所示的类似(我们尚未决定平衡-非平衡变压器是否物有所值,对此我们也很感激)。
我的第一个问题是--这是获得“稳健“单端输出的最佳方法吗? 如果没有、您会建议什么?
其次、我们尝试理解数据表中的脚注:
当 VDDO_x 为 1.8V±5%时、LVCMOS 驱动器支持完全的轨到轨摆幅。 当 VDDO_x 为 2.5V 或 3.3V 时、即 LVCMOS 驱动器由于输出通道的内部 LDO 稳压器的压降电压、不会完全摆动到正电源轨
这是否也适用于使用 LVDS 输出、还是仅适用于 LVCMOS? 如果适用、VDDO = 3V3 时的输出电压摆幅大约是多少? 使用 3V3 而不是 1V8 是否值得?
谢谢!