This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:CDCVF2310MPWREP-可用作以太网的时钟缓冲器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644546/cdcvf2310-cdcvf2310mpwrep--can-be-used-as-clock-buffer-for-ethernet

器件型号: CDCVF2310

您好、

 

我们已经为 JTAG 1MHz TCK 使用 CDCVF2310MPWREP 时钟缓冲器。

我们是否可以将相同的命令用于 2.5MHz 的以太网 MDC。

如果没有、建议使用相应器件

 

谢谢

S Sathya Shree

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    只要是单端信号、就没关系。

    谢谢、

    Michael