This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:3V 电源电压

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644074/lmk1c1104-3v-power-supply-voltage

器件型号: LMK1C1104

您好、

 

数据表中列出的电源电压为 3.3V、2.5V 或 1.8V、我的问题是:我是否可以使用 3V 电源电压并获得 3.3V 至 2.5V 之间的附加抖动?

 

注意!

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    使用 3V 作为电源会得到 2.5V 和 3.3V 之间的附加抖动、这可能更接近 3.3V 时的值。  

    此致、

    Jaryd.