Other Parts Discussed in Thread: LMK00306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK00306
尊敬的技术支持团队:
如果仅使用 LMK00306 的 CLKin0 和 CLKin0*、应如何处理未使用的端子 CLKin1 和 CLKin1*?
由于 CLKin_SEL[1:0]选择 CLKin0 和 CLKin0*、使 CLKin1 和 CLKin1*悬空是否正确?
此致、