This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:后续斜升及频率阶跃

Guru**** 2973670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644044/lmx2492-subsequent-ramps-with-frequency-steps

器件型号: LMX2492
主题中讨论的其他器件: LMX2491

您好:

我想在特殊斜坡应用中使用 LMX2492。 本质上、我需要能够在每次斜坡后将启动频率增加固定的步长。 每个斜坡的带宽是相同的。 斜坡之间的时间非常短、只有几微秒、因此我想避免在斜坡之间通过 SPI 进行重新编程。 这是否可以通过简单地有一个不能完全返回到起始位置的向上曲线和向下曲线来实现? 是否存在限制? 建议的方法是什么?

 

另外、我想知道 GPIO 的外部触发器是如何工作的。 如何使用 PFD 时钟对它们进行采样? 它们的建立时间和保持时间是否有任何规格? 谢谢!

 

此致
Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用斜坡后、不能中断该斜坡。 为了在斜升后更改启动频率、我恐怕将 PLL 编程为新频率是实现这一点的唯一方法。  

    正确、GPIO 由 FPD 时钟采样。 由于 FPD 是内部时钟、建立时间和保持时间应该以输入时钟 (fOSC) 为基准。 我没有数据、我最好猜是在 2ns 的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 我有几个澄清问题...

    您能否进一步解释一下您所说的“它不能被打断“?  

    此外、数据表还提到在斜坡配置中使用 RST 标志来避免“斜坡蠕变“。 这不能用来做我想要的事情吗?  

    RAMP0_RST:“强制清除斜坡累加器。 这用于 擦除根据 斜坡的定义方式可能发生的任何累加器蠕变。 应在 斜坡模式开始时完成。“

    您能解释一下这个斜坡蓄能器是如何工作的吗? 数据表中没有提到超出这一行。 我想象一下、如果我有一个上升斜坡、斜坡累加器会将分数分子按我的步长递增。 如果分子溢出、会发生什么情况? 整数部分是否为+1、而分数分子只是溢出回非常小的分数? 如果是这样、这是否完全涵盖了我的用例?

    谢谢

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 RAMP_EN 编程为 1 后、器件将执行 RAMP0 至 RAMP7 配置文件中设置的命令。 在斜升完成之前、器件不会出现任何中断。 一个例外是、我们已使用触发信号设置 RAMPx_NEXT_TRIG、以临时暂停斜坡。  

    斜坡引擎通过向 N 分频器添加或减去值 (RAMP_INC) 来更改 VCO 频率。 对于上升斜坡、它会增加价值。 对于下降斜坡、它会减去值。 该过程是连续的、直到 RAMP_LEN 计数器超时。 例如、RAMP_LEN = 10 且 RAMP_INC = 1MHz、则累积的频率变化为 10MHz。 也就是说、频率已从 F1 更改为 F1 + 10MHz。 如果下一个斜坡是下降斜坡、则从 (F1 +10MHz) 中减去频率。  当下一个斜坡的启动频率不等于   电流斜坡的结束频率时、使用 RST。 例如、如果我们要创建锯齿斜坡、即 F1 到 F2、然后 F1 到 F2、... 在这种情况下、 新斜坡的开始频率不等于前一个斜坡的结束频率。 只要 RST = 1、这是可以实现的。 每次斜坡开始时、所添加的 N 分频器值都会被清除 、因此 VCO 会 在斜升之前立即跳转到初始频率 (F1)。  

    斜坡引擎处理 N 分频器的整数和小数部分、分子中没有溢出。

    建议阅读 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../snau160e.pdf) 和 LMX2491 数据表 (www.ti.com/.../lmx2491.pdf) 、了解更多斜坡示例。