Other Parts Discussed in Thread: CDC6C
部件号: CDC6C
您好:
我们最近将关键网络振荡器替换为 CDC6CE025000ADLFR。 这有助于实现单元间时钟准确性和抖动。 但是、我们的系统还具有 Wi-Fi 和 BT 无线电。 我们最近得到了 TIS 报告、它显示了在通过空气测量 TIS 时与直接连接到射频端口时、有 30dB 的检测。
我看到、在 2.5GHz 下发射非常强、使用近场弹簧座时具有很强的梳状频谱。 我实际上是使用 PCBA 的探针 3'拿起 2.5GHz 振荡器、 我看不到进出器件的布线中产生的发射。 这使我相信他们来自 IC 本身。
我的电源在局部去耦并直接连接到大型内部电源平面。 我将考虑使用铁氧体和电容滤波器在局部隔离 IC 的电源。 但我不希望这会产生很大的差异。
您是否了解此振荡器在 2.4-2.5GHz 频率下的发射曲线? 有什么大不了的建议?
谢谢您、
Adam