This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:元件值设置

Guru**** 2966220 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645060/tlc555-component-value-setting

器件型号: TLC555

您好的团队、

我的客户希望使用 TLC555 生成频率为 500Hz、占空比为 50%的 PWM 信号。 电源电压为 5V 且无外部触发器。 如何设置组件是合适的?  

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    RA = 10k

    Rb = 133k

    Rd = 301 Ω

    C = 10nF

    整个容差范围的变化。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。  如果频率为 400Hz、如何设置它们? 客户需要另一个具有 400Hz频率和 50%占空比的 PWM 信号、另一个条件是相同的。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    元件的精度要求是什么? 它们是否列于表的第一列中? 如果是、客户的 元件库中将不提供 0.1%容差的电阻器。 它们能否将 Rb 替换为 1%公差 1?

    此致、

    Eileen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    我没有精度要求。 该表的要点是传达输出约为 500Hz 和 50%的点  

    1%电阻器就可以了。 表中的 Rb 为 0.1%、指出它是最重要的电阻器(在这三个中)。  

    电容的 5%旨在表明电容器是输出变化的主要原因。 容差、电压和温度调制。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    完整的常见问题解答位于此处:  【常见问题解答】如何使用 LMC555、TLC555、LM555 设计稳定计时器、振荡器、电路、 NA555、NE555、SA555 还是 SE555? 

    频率与电阻反向。 它们可能会将电阻器的系数放大 500/400 =前一个值的 1.25  

    RA 12.5k (12.4k)、RB = 166.25k (165k)、Rd = 376(374 欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。 我想确认一下、对于 400Hz 输出、我们能否保持 RA=10K、但将 Rb 更改为 174K?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    [RA、RB、Rd]=[10k、169k、243]= 403Hz、 典型值为 50.0%