This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:可用于数据传输

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1643795/lmk00105-availability-for-data-transmission

器件型号: LMK00105

您好:

客户正在寻找符合以下规格的 LVDS 接收器:
 -上升/下降时间:600ps(典型值)
 电源电压:3.3 V、2.5 V、1.8 V
 -抖动:RMS 抖动:30fs(typ) 数据速率: 200MHz (max)
 输入: LVDS
 -输出: LVCMOS
 -输入所需端口: 1 端口
 -需要输出的端口: 1 端口
 -无法保证输出到输出偏移

我从这里提议使用 LMK00105、但有人问我是否也可用于数据传输。 尽管上述规格是单向通信、但与时钟不同、如果将其用于持续高电平/低电平的数据传输、是否会出现任何问题?

谢谢您、

T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有人能回答这个问题吗?

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-san,

    LMK00105 应能够用于数据传输。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的答复。 我想 回复客户、 LMK00105 对于其应用来说是可以的。

    谢谢您、

    T.Imai