This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:USB2ANY 固件更新失败

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK61PD0A2, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644742/lmx2595evm-usb2any-firmware-update-failure

器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMK61PD0A2 、USB2ANY、

您好、

我有一个 LMX2595EVM、其中包含 Reference Pro 板 (LMK61PD0A2)。 当我通过 USB 连接 Reference Pro 并启动 TICS Pro v1.7.9.1 时、软件会检测到 USB2ANY 接口、并显示以下提示:

“连接的 USB2ANY 需要将固件更新至版本 2.9.1.2。
序列号:C4636C511B002600
当前版本为:2.7.0.0“

当我继续更新时、它会失败并显示“内存验证错误“。 日志显示:

-密码发送成功
-发送 RAM BSL v00.07.88.38
-擦除内存段
-正在发送固件 (USB2ANY v2.9.1.2)
-固件已发送
-内存验证错误
- USB2ANY 固件更新失败。

此故障发生后、电路板仍在设备管理器中枚举为 USB2ANY、并且两个 LED(MSP430 提供、LMK61xx 提供)均亮起。 当前固件 v2.7.0.0 看起来仍然完好、但 TICS Pro 需要 v2.9.1.2、因此拒绝通信(显示“器件未连接“)。

 fail1.pngfail2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最近经常看到此验证错误问题、 我们怀疑该问题 可能与 Win11 相关。 但是、我们无法在实验室中重现此问题、我们没有针对此错误的指向引脚的解决方案。

    如果不解决问题、我们只能使用不同的 PC 重试。 也许您还可以尝试将您的 PC 语言设置为英语、希望这样可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我尝试将 Windows 语言更改为英语并重试固件更新、但相同的内存验证错误仍然存在。 很遗憾、我无法访问 Win10 PC。

    我也尝试了网站上可用的最旧版本 TICS Pro v1.7.6.2、但它也需要固件更新、失败时出现相同的错误。

    此时、您能否提供与 USB2ANY 固件 v2.7.0.0 配合使用的旧版本 TICS Pro 的下载链接? 唯一的问题是当前 TICS Pro (v1.7.9.1) 在未更新到 v2.9.1.2 的情况下拒绝通信、而该更新始终失败。  

    如果固件更新问题仍未解决、较旧的 TICS Pro 会让我立即使用 EVM。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.7.0.0 已有十多年历史、TICS Pro 不支持该功能。

    您可以尝试下面的操作吗?

    1.下载 USB2ANY 固件装载程序 (https://dr-download.ti.com/software-development/firmware/MD-063xo7KvuK/01.00.00.00/snvc166.zip)、将.exe 文件解压缩到文件夹中。

    2.将 USB2ANY.dll 从 C:\Program Files (x86)\TICS Texas Instruments Pro 复制到固件加载程序的同一文件夹。 例如:

    3.将以下文本文件保存到 c:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\Firmware。

    e2e.ti.com/.../6560.USB2ANY_5F00_2_5F00_9_5F00_1_5F00_2.txt

    4. 通过 USB 电缆将 Reference Pro 板连接到 PC

    5.运行 USB2ANY Firmware Loader.exe

    6.单击“ 是“ 

    7.单击“ 取消“

    8.单击 更新固件。 确保“Update to firmware“下拉菜单中显示了正确的文本文件。

    9.单击“ 是“

    10.按照屏幕上的说明完成更新。

    我希望这能起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、它仍然出现相同的错误(存储器验证错误)
    我将查找 Win10 设备。
    谢谢