This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:设计评审

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645750/cdce6214-design-review

器件型号: CDCE6214

您好:

我的客户申请 CDCE6214RGER 进行设计评审。

请查看以下文件的设计、看看是否存在任何问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

     

    原理图整体看起来不错、下面是我的评论:

    • 在每种电源配置中、确保 0.1µF 电容器靠近器件的相应电源引脚 (C598、C602、C609、C614) 放置。
    • 器件下方 EEPROM 第 1 页的注释将 Y1 显示为 100MHz HCSL、将 Y3 显示为 100MHz LVPECL、这与所示的输出类型不一致。 它在 TICS Pro 中配置正确、因此不应出现问题。
      • 此外、CDCE6214 仅支持 LP-HCSL、而不支持 HCSL。
    • 是否有在 OUT4 上放置 2pF 电容器 C605 的原因? 由于它不包含在其他 LVCMOS 输出中、因此请检查是否包含它。
    • 在 TICS Pro 设置中、OUT4 的输出驱动器应是“CMOSP“而不是“CMOSPN“、因为 OUT4_N 未使用。

     

    此致、

    Jaryd.