This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:ACLK 转发到外部器件

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640579/msp430fr6007-aclk-forwarding-to-ext-device

器件型号: MSP430FR6007

您好:

我´v 遇到了一些有关将 P9.3 上的 MSP430 ACLK 转发到外部器件的问题。

条件:

  • ACLK 由 DIG 提供。 LFXIN 上的外部 32.768kHz 振荡器
  • ACLK 在整个生命周期内持续在 P9.3 上输出
  • 寿命为 12 到 16 年
  • 工作温度:–20°C 至+75°C

问题:

  • 最大值是多少 输出可以驱动的负载电容? 在数据表内、测得的电气规格为@ 20pF
  • 输出在整个生命周期内是否稳定? 是否有这方面的经验?
  • 输出处于活动状态时的电流消耗是多少? Cload * f * VDD?

谢谢、此致

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    1.据我所知  ,我们没有具体的最大负载能力要求数据,所有的规格数据都应列在 数据表中。

    2. 通常我们使用时钟输出进行一些测试,例如验证时钟频率精度,因此对于这种应用没有经验。

     3.可以使用该公式估算容性负载的动态功耗。

    此致、
    彼得