This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:按下开关后进行电源复位

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646514/ne555-power-reset-with-switch-press

部件号: NE555
主题: TLC555 中讨论的其他器件

您好、

我正在设计 AT 电路以生成电源复位信号、该信号会关闭 P 沟道 MOSFET、从而切断其余板载电路的电源。 按下开关将生成电源复位。 如果按下开关的时间小于 2s、则不会对系统电源产生任何影响。 如果按下开关的时间超过 2s、则它将关闭 P 沟道 MOSFET 至少 5s、或直到按下开关。 之后、复位信号将被撤回、P 沟道 MOSFET 将导通。  

我计划使用双 NE555 计时器芯片来设计此逻辑电路。  在第一部分、我将使用一个计时器、如下所示:

请确认我对输出脉冲生成的理解是否正确。 按下开关 2 秒后、输出将变为低电平。 如果按下开关的时间小于 2s、则输出将保持高电平。 输出变为低电平后、只有释放开关时、它才会变为高电平。

谢谢、

Pradeep