This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937:频率分辨率

Guru**** 2971600 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCEL937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646385/cdcel937-frequency-resolution

部件号: CDCEL937
主题中讨论的其他器件: CLOCKPRO、

我们使用 CDCEL937PWR 作为 RS422 通信的波特率发生器。  它有 9 个输出、但我只需要 6 个输出。  我们的设计顾问选择了 100MHz 或 29.49MHz 时钟作为输入频率。  遗憾的是、如果选择这两个选项之一、则无法更改。  我已下载 ClockPro 软件、但在确定所需的波特率时遇到问题。

以下是波特率(是的,它们很慢):

1,200,24004800960019200、 38,400,57600,115200

可通过 CDCEL937PWR 获得它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glen、

    我们正在调查您的查询、我们将于下周初回复您。

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glen、

    遗憾的是、CDCEL937 似乎无法实现您要达到的波特率。 该器件有 7 个输入频率范围为 8 –32MHz 的输出、因此只有 29.49MHz 输入可以正常工作。 输出分频器为 7 位(带有一个 10 位分频器)、VCO 频率范围为 80 –230MHz、不允许有足够的裕度来生成您在低于 38400 下列出的任何波特率。

    我们的产品系列中可能还有其他器件可以根据您的系统要求正常使用。 您能否告诉我们:

    • 您是否希望我们的时钟为您的应用提供波特率、那么您是否可以使用由两部分组成的解决方案(即时钟生成器+缓冲器)?
    • 您的应用的抖动要求是什么?
    • 您正在寻找可编程波特率、还是希望同时生成所有波特率?

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jaryd!

    以下是您问题的答案:

    我得到了“新“信息、29.49MHz 时钟进入 FPGA (XCAU15P...) 然后发送到 CDCEL937、从 CDCEL937 发出、然后发送到 FPGA、再提供波特率。  希望 FPGA 可以对输入和输出的频率进行分频、以提供波特率。  如果不是、我将提出更多问题。  再次感谢!

    Glen