This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:更换确认

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647140/cdc6c-replacement-confirm

部件号: CDC6C
主题中讨论的其他器件: FDC2214、

您好的团队、  

 您是否可以帮助确认这些部件是否可以更换?

OSC、40MHz、3.3V、SMD 2.5x1x2.5mm 625L3C040M00000 CTS 电极元件

随附数据表链接: https://www.ctscorp.com/Files/DataSheets/Passives/FCP/Clock-Oscillators/clock-ocillators-625-datasheet.pdf 

 

CDC6CE040000ADLER

CDC6CE0400ADLFR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    CDC6CE040000ADLFR 应作为 625L3C040M00000 振荡器的直接替代产品。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

     点击此处进行确认。

     此 IC 是用于暂停我们的 FDC2214 器件的目标。  

     这里附上客户 SCH、

    此处连接了 FDC2214 演示 sch:

    e2e.ti.com/.../SV601187_2D00_002_5F00_Sch.PDF

    对于客户需求、 CDC6CE040000ADLFR、“E“代表 HIGH /NC 将启用输出、LOW 将禁用。 因此、客户不应将 R29 连接到 GND。

     

    对于时钟输出、我不知道为什么客户添加 470ohm 的下拉 R、我的目的是不需要这个、我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    感谢您发送原理图。 我同意不应填充 R29 以确保启用输出。  

    我不完全确定时钟输出端接网络的目的是什么。 根据 FDC2214 数据表、时钟输入信号电平应为轨到轨。 除非客户有一些特定原因来降低时钟信号的幅度、否则我建议移除 R2 和 R3。