This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:确认多个 LMX2820 芯片可使用同一 MUXOUT 线路

Guru**** 2975340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647342/lmx2820-confirm-multiple-lmx2820-chips-can-use-same-muxout-line

器件型号: LMX2820

您好、根据针对特殊问题的答案、只要使用 R3 寄存器来相应地设置芯片、2820 的 MUXOUT 引脚就可以与多个其他 LMX2820 放在同一总线上。 答案最后指出有一个计划将此信息集成到器件的数据表/寄存器映射中、但当我检查这些来源时、我找不到任何表明器件工作方式这种情况的迹象。

我正在研究一个四通道芯片、我们计划使用四个 LMX2820 进行工作。 我的目的是让它们全部使用相同的 MUXOUT 线路、并根据需要禁用/启用

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007783/lmx2820-muxout-pin-tri 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这在“内部“数据表中进行了更新、我们在向公众发布之前仍在进行其他更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、感谢您的更新。 预计“内部“数据表何时公开? 我相信链接的 e2e 已超过 5 岁。 您是否还能确认 LMX2820 器件目前仍然存在该帖子中所述的行为、即我可以让多个器件共享同一个 MUXOUT 线路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    是的、该寄存器设置有效。 R3[0]= 0 可将 MUXOUT 引脚置于 tri 状态。

    不幸的是、更新进度很慢、因为我们的资源有限。 我希望我们能在今年第三季度实现这一目标。