This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102 未使用的输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647462/lmk1c1102-lmk1c1102-unused-outputs

器件型号: LMK1C1102

在 LMK1C1102 的数据表中、说明引脚 5 和 7 未连接 (NC)、未使用的输出可以保持悬空。  可以换用这些引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最好将这些引脚保持悬空。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否有理由让这些引脚悬空?  如果这些引脚接地、器件是否会出现性能下降或损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MP:

    可能会因接地短路而损坏。 将其保持悬空可消除出现此类问题的任何可能性。

    谢谢、

    Michael