This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:需要类似的 IC

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647356/lmk00105-need-similar-ic

器件型号: LMK00105
主题 LMK1C1102 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

请为 LMK00105 提供类似的 IC、该器件具有一个支持 25MHz 时钟输入和晶体输入的 2 通道 LVCMOS 扇出缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    LMK1C1102 是一款支持该功能的 2 通道 LVCMOS 缓冲器。 只需确保晶体输入满足 LMK1C1102 的 VIH/VIL 电平。

    谢谢、

    Michael