This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:当 LMK04832 在单环路模式或分配模式下运行时、无时钟输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646572/lmk04832-no-clock-output-when-lmk04832-operates-in-single-loop-mode-or-distribution

器件型号: LMK04832

您好、

在我的电路板上、LMK04832 将 CLKIN0 连接到 3.84MHz、而 CLKIN1 连接到前一个 PLL 的 245.76MHz。 OSCIN 保持未使用状态。 我想在单 PLL2 模式或分配模式下输出时钟。 但是、无论配置设置如何、都无法在任何输出引脚上检测到时钟频率。  

LMK04832 的主机控制器的所有寄存器读取/写入操作均配置正确。 输入时钟信号和复位信号也正常工作。

请帮助检查我的配置文件、附件文件。

LMK04832#1-SINGLE-PLL2.zip LMK04832#1-Distribution.zip