This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:时钟问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645537/cdce6214-clock-problem

器件型号: CDCE6214

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我正在使用 TICS Pro 软件​​为 CDCE6214-Q1 离线设计寄存器值。 输入参数为:基准时钟= 40MHz、倍频器= 1、整数= 64、NUM = 0、DEN = 10。 PSA = 4、ZDM =关闭、SCC =关闭、DCO =关闭、IOD = 35。 OUT1-4 已自动计算所需的 18.285714MHz 频率。

但是、当我按下“Calculate frequency plan “(计算频率计划)时、软件会报告错误、指出“Invalid OUT1 Frequency“(无效的 OUT1 频率)。 原因和解决方法可能是什么? 谢谢你。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

     

    我也能够在我这边复制这个误差、看起来这是一个错误、说明在给定具有无限小数点的输出的情况下 TICS Pro 如何计算频率计划。 如果您将鼠标悬停在频率上、它将显示一个工具提示、以分数形式告诉您确切的频率(见下文)。

     

     

    这应该只会影响 TICS Pro 的这个特定功能、CDCE6214 应能够使用这些设置轻松输出此频率。

     

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复。 我是原始问题的客户。 因此、通过您的消息、CDCE6214 将根据配置的参数输出 128/ 7MHz 频率。 所以我还有一个问题是如何 为我的设计获得正确的 CDCE6214 环路滤波器参数。 看起来环路滤波器数据永远不会根据任何频率而改变、无论我设置的是什么... (环路滤波器数据显示 tics pro 从不改变)是否有任何解决方案? 谢谢、我期待收到您的答复。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

     

    环路滤波器参数不设置输出频率、因此在调整输出频率时不应看到环路滤波器中的任何变化。 更改输出频率只会影响分频器和 VCO 频率。

     

    环路滤波器将影响 PLL 设计的不同部分、例如环路带宽、锁定时间和整体相位噪声。 TI 提供了一个名为 PLLatinum Sim 的工具 、可帮助您进行环路滤波器设计。 遗憾的是、我们没有特定的 CDCE6214 器件进行配置、但使用定制器件应该让您了解如何配置环路滤波器以实现所需的环路带宽特性。

     

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复。 继续讨论上一个问题、我想知道 寄存器 R0-R85 的配置顺序是什么? 您能告诉我在哪里可以找到任何通过 I2C 干扰完成所有写入和读取的指南文档吗? 是否有此类指南文档可以提供帮助? 谢谢、我期待收到您的答复。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

     

    有关 CDCE6214 寄存器 映射的信息、请参阅寄存器映射用户指南。 有关 如何将器件与 I2C 连接的详细信息 、 也可在数据表中找到。  

     

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复。 现在没有更多的问题了、希望当我在 CDCE6214 上面临更多问题时、您可以再次提供帮助。 谢谢!

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    抱歉我还有一个相关问题:CDCE6214 中有 86 个寄存器、我应该采用什么顺序通过 I2C 对所有这些寄存器进行编程来干扰 MCU? 谢谢!  

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

     

    连接 CDCE6214 和 MCU 的具体设置取决于您使用的 MCU。 我们在此处提供了一份有关 I2C 与 TI MSP 连接的简短技术文档--> MSP MCU I2C 入门指南 (仅当您使用的是 MSP MCU 时才会提供此文档)。

     

    一些一般的 I2C 注意事项包括:

    • CDCE6214 应在串行接口模式下运行。
    • SDA 和 SCL 线路上应该有上拉电阻连接到 VDD_REF、其具体值应在 MCU 的数据表中列出。 传统上、该值为 4.7kΩ。

     

    有关 CDCE6214 带 I2C 的典型应用和实现的信息、也可在数据表的第 8 节中找到。

     

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我相信我可能误解了你的问题。 由于您指的是实际的 I2C 编程序列、请参阅此处的 CDCE6214 编 程指南-> CDCE6214 编程。  

    这也可以在 CDCE6214 数据表的第 7.5.2 节中找到。  

    此致、
    Jaryd.