This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:(Part2) 推荐用于将一个 8MHz 时钟分配到四个 MCU 的时钟缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647228/lmk1c1104-part2-recommended-clock-buffer-for-distributing-one-8mhz-clock-to-four-mcus

器件型号: LMK1C1104

您好、
 
我之所以重新发布此内容、是因为原始线程没有收到任何响应、并且似乎有一个错误阻止我回复该线程。
 
 
您能告诉我这个问题是否有任何更新吗?
 
谢谢、
Conor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉第一篇帖子的延迟。

    建议针对您的用例使用 LMK1C1104。  

    2.是的,这是可以接受的。

    3.我们没有 5V LVCMOS 缓冲器可以支持与您用例一样高的频率。

    谢谢、

    Michael