This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:RFOUTA 和 RFOUTB 之间的 LMX2572 输出偏斜(用作 SYSREF)

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646676/lmx2572-lmx2572-output-skew-between-rfouta-and-rfoutb-used-as-sysref

器件型号: LMX2572

尊敬的专家:

我们希望在工程中使用 LMX2572 作为精确的自动对齐 SYSREF 发生器、RFOUTA 将连接到时间差测量电路、并输出 125MHz 时钟以进行多个器件的时间差测量、而 RFOUTB 用作 125MHz 输出端口、将使用 7.8125MHz(即 SYSREF/16)。 因此、RFOUTA 和 RFOUTB 之间的时间偏差对于该功能正常工作非常重要。 我们需要知道这两个端口在上述条件下的最大偏斜是多少(在不同的温度,不同的器件等条件下)

 

下图显示了我们的配置。

LMX2572.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、一旦测量了不同 LMX2572 之间的相位差。 我们将使用 MASH_SEED 在 LMX2575 中的每个版本上同时调整 RFOUTA 和 B 的相位、以与参考 LMX2572 器件保持一致。 在此调整过程中、RFOUTA 和 B 之间的偏斜是否保持不变(我是指最大偏斜仍保持在我要求的范围内)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhao:

    我们没有用于 RFOUTA 和 RFOUT 之间偏移的 PVT 数据 (sysref)。

    在 EVM 上测得的偏移为 880ps。

    更改 MASH_SEED 不会更改输出 A 和 B 之间的相位