This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SPI 编程序列

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1648151/lmx2820-spi-programming-sequence

器件型号: LMX2820

我是否可以将 CS#引脚配置为 LVTTL IO、而不是 SPI 线路。

请提供 PLL 编程的时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要时序满足器件要求、SPI 信号是来自逻辑器件的专用 SPI 端口还是 IO 端口都无关紧要。