Other Parts Discussed in Thread: LMX1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX1205
您好的团队、
我使用 LMX1205 的 IBIS 模型。 我尝试仿真 CLKOUT 模型:我选择了引脚 18 和 19。
附上电气原理图。

端口号 3 是信号源(频率为 5GHz 的方波)。
模型的输出端出现了错误的波形。 为什么? 我的设置有问题吗?
我尝试使用另一个 ibis 模型 (LMK04610RTQ)、这是正确的做法。
可以帮帮我吗?
提前感谢您。
此致、
Matteo Ricci