This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCBT1001:VDD_OUT

Guru**** 2918160 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCBT1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649924/cdcbt1001-vdd_out

产品型号: CDCBT1001

当 CDCBT1001 被设置为 VDD_IN = 1.8V、VDD_OUT = 1.1V 且 IOH = 0.8mA 时、输入为 24MHz 振荡器输入、

  1. VOH 最小值是多少?
  2. 什么是传播延迟?
  3. 输出的上升和下降时间是多少?
  4. 什么是输出抖动?

 

谢谢你。

 

Kelly

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    [引述 userid=“693010“ url=“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649924/cdcbt1001-vdd_out
    1. VOH 最小值是多少?
    2. 什么是传播延迟?
    3. 输出的上升和下降时间是多少?
    4. 什么是输出抖动?

     

    [/报价]

    1、我们没有指定 1.1V 的输出电压、而是指定 1.2V 的输出、VOH 的最小值为 1.08V。

    2. 10ns

    3. 5ns、从 20%到 80%

    4.最大抖动额定值为 800fs RMS

    谢谢、

    Michael