This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595—平衡 — 非平衡变压器集成原理图和器件建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649171/lmx2595-lmx2595-balun-integration-schematic-and-part-recommendation

器件型号: LMX2595

尊敬的 TI 技术支持团队:

我目前正在使用 LMX2595,我想使用平衡 — 非平衡变压器将差分输出 RFoutAP 和 RFoutAM 合并为单端输出。

我有以下问题:

1.您能否分享一个参考原理图、说明如何在 LMX2595 上将平衡 — 非平衡变压器与 RFoutAP 和 RFoutAM 集成在一起?

在 7GHz 至 15GHz 的频率下,对于此应用,您推荐使用哪种平衡 — 非平衡变压器器件?

3.是否有任何相关的应用手册或参考设计?频率的输出功率有何变化?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有关于平衡 — 非平衡变压器的建议,请咨询平衡-非平衡变压器供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享原理图。 我有一个具体的要求、我想与您确认。

    我的目标是在整个 7GHz 至 15GHz 的频率范围内实现+10dBm 以上的输出功率。

    我的问题是:

    1.通过通过平衡 — 非平衡变压器组合两个差分输出端口,我是否能够在 7–15GHz 频率下实现一致超过+10dBm 的输出? 或者、在频带的较高端、输出功率是否会显著下降?

    2.电感器上拉配置(而不是电阻器)是否有助于保留足够的输出功率以满足这个+10dBm 目标?

    如果采用此配置在整个频带内无法实现+10dBm、您能否建议进行任何设计更改或采用可满足此要求的不同拓扑?

    这是我们设计的关键规格、因此您可以分享的任何指导数据或测量数据都会非常有用。

    感谢您、期待您的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平衡 — 非平衡变压器具有插入损耗,可能无法获得“理想“的信号功率。

    我建议使用 50Ω 上拉+外部放大器来获得所需的信号功率。