This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:普通的备用通道

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649835/lmx2571-mediocre-alternate-channel

器件型号: LMX2571

我将在 400MHz PMR 设计中使用 LMX2571 作为 LO (实际用途)
。
我认为我设计的其余部分很好(滤波器阻带,电源轨噪声,参考波形,去耦,布局...都可以)、但相位噪声性能低于标准

在相邻 (+/–25KHz) 上、相位噪声几乎没有改善(仅足以支持 70dB 的相邻信道抑制)、但进入备用信道并进一步输出(+/–50kHz 及更宽)、相位噪声会显著降低  
 这可以想象为 PLL 的噪声“基底“、其峰值约为+/–100KHz

我可以通过调整环路滤波器器件来改善一些问题、但我所做的一切似乎都不够好
 “那我呢?


作为参考、LO 频率为 437MHz、我使用二阶哈希和 32MHz TCXO