This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2819:产品信息申请

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649258/tmux2819-product-information-request

器件型号: TMUX2819

请让我们知道以下器件是否支持 1Hz 和 10MHz 单端时钟。

时钟类型:1.8V CMOS

部件号: — TMUX2819DSGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harikrishnan:
     
    该器件具有高达 100MHz 的带宽、因此它能够处理该时钟速度。 没有最低速度、因此我认为 1Hz 不是问题。

    谢谢您、
    Arya